{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Where can I find technical information on the PTC inputs for the VW3A3203 optional digital and analog input card for the ATV340 process drive?
Issue:
Specifications for the PTC Input on the VW3A3203 Option card.

Product Line:
ATV320 and ATV340 drive

Environment:
All

Cause:
PTC resistance input for the option card.

Resolution:

• PTC:
- 3 or 6 thermal sensors mounted in series (configurable by software)
- Thermal sensor current: 1mA maximum
- Nominal value: <1.5 kΩ
- Overheat trigger threshold: 3 kΩ
- Overheat reset threshold: 1.8 kΩ
- protected for low impedance: <50 Ω
- detection of high impedance: >100kΩ


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
VW3A3203.pdf [2.4 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군