{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the drive read and display input line current on the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Can the ATV61/ATV71 read and display supply current or input line current on the default display or in the Drive Menu under 1.2 Monitoring?

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Displaying  input line current.

Resolution:
No you can not read the input line current on the display.  The drive will display motor or load current, however, it is not possible to display supply or line current.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군