FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
ZBE101이 24VDC 10mA에서 사용가능한 지 알고 싶습니다.
ZBE 접점 블록은 24VDC 10mA에서 사용 가능합니다.
이 제품은 아래 조건으로 테스트 된 제품입니다.
- At 17V and 5mA
- At 05V and 1mA
이 제품은 아래 조건으로 테스트 된 제품입니다.
- At 17V and 5mA
- At 05V and 1mA
도움이 되었습니까?
자세히 알아보기
자세히 알아보기