FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
SRT3000XLI제품에 RJ45포트가 2개 있는데 NMC가 장착되어 있는 모델인가요?
기본적으로 2200VA 및 3000VA 제품에는 NMC가 장착되어 있지 않습니다.
NMC가 장착된 모델이 필요하실경우 SRT2200XLI-NC나 SRT3000XLI-NC 모델로 구입하셔야 합니다.
RJ45포트 1개는 현재 단계에서는 기능이 없는 포트이며 향 후 제품 업그레이드 시 사용할 목적으로 설치된 포트입니다..
NMC가 장착된 모델이 필요하실경우 SRT2200XLI-NC나 SRT3000XLI-NC 모델로 구입하셔야 합니다.
RJ45포트 1개는 현재 단계에서는 기능이 없는 포트이며 향 후 제품 업그레이드 시 사용할 목적으로 설치된 포트입니다..
도움이 되었습니까?
자세히 알아보기
자세히 알아보기