{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

PowerChute Network Shutdown이 네트워크 관리 카드와 통신하는 데 사용하는 Default administrator authentication phrase는 무엇입니까?

PowerChute Network Shutdown (PCNS)에서 사용되는 관리자 인증 구문(administrator authentication phrase)은 관리 카드에서 사용 된 것과 동일해야합니다.
NMC에서 사용되는 기본값은 "admin user phrase"입니다.

인증 문구는 15 자 이상 32 자 이하 여야합니다. ASCII 문자 A-Z, a-z, 0-9를 사용해야합니다.

PCNS에서 인증 구를 변경하면 NMC에서도 인증 구를 변경해야합니다 (그렇지 않으면 PCNS와 NMC가 통신 할 수 없습니다).
Redundant Smart-UPS, Multiple Symmetra 또는 Parallel UPS 구성을 사용하는 경우 모든 NMC 인증 구가 동일해야합니다.

참고 : NMC 사용자 인터페이스에서 인증 문구 값을 설정할 수 있습니다.

In v3.x - UPS tab, under PowerChute --> Configuration
In v5.x - UPS tab, under Configuration --> Shutdown
In v6.x - Under Configuration --> Shutdown

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기