{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

Smart-UPS 2200, 3000, 5000제품의 I/O Hardwire방법을 알고 싶습니다.

아래 내용을 숙지하시어 첨부파일을 통해 결선방법을 확인해 보시기 바랍니다.

Safety Information - UPS 배선 연결 전에 이 지침을 읽으십시오.
배선은 자격있는 전기 기술자가 수행해야합니다.
이 장치를 배선 할 때 모든 국가 및 지역 전기 규정을 준수하십시오.

1. UPS에 연결된 장비를 분리하십시오.
참고 : 모델 5000RM5U에는 내부 배터리가 4 개 있습니다.
2 개의 전면 배터리는 반드시 연결이 끊어져있습니다.
2. UPS 전면에있는 OFF 버튼을 누릅니다.
3. UPS에서 배터리를 분리하십시오.
A. SUA5000RMI5U에는 4 개의 내부 배터리 모듈이 있습니다. 2 개의 전면 내부 배터리는
연결이 끊어졌습니다.
B. 모델 2200 / 3000XL은 하나의 내장 배터리 모듈을 분리해야합니다. XL모델에는 UPS에 연결된 외부 배터리가 있을 수 있습니다.
외부 배터리는 반드시 UPS와의 연결을 끊습니다.
C. 다른 모든 장치는 하나의 내부 배터리 모듈을 분리해야합니다.
4. 유틸리티 전원에서 UPS를 분리하십시오.
UPS에서 패널을 제거 할 때 어떤 케이블이 AC에 연결되어 있는지 확인하십시오
입력. UPS에는 2 개의 4 핀 커넥터가 있으며 서로 바꿔 사용할 수 없습니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기