{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Smart UPS의 Battery Runtime Calibration 방법은 무엇입니까?

때로는 Smart-UPS가보고하는 런타임과 예상 런타임이 다를 있습니다. Battery Calibration 실행이 도움이 있습니다.

정상 작동 중에 Smart-UPS 소프트웨어, 네트워크 관리 카드 또는 LCD 화면을 통해 예상 런타임을 표시합니다. 런타임은 연결된 부하, 배터리 충전 배터리 수명에 따라 다릅니다. 보정을 수행하면 UPS 배터리로 강제적으로 작동하고 배터리가 소모되어 다시 충전됩니다. 이것은 UPS 진정한 실행 시간을 알려줍니다. 배터리를 방전시키고 재충전하면 배터리 시스템의 마모가 발생하며 해결해야 특정 문제가 있는 경우가 아니면 권장하지 않습니다. UPS 온라인 상태 보고된 런타임은 예상에 불과하다는 것을 명심하십시오.
UPS 배터리 전원으로 작동 보고되는 런타임이 정확합니다. 배터리의 마모가 증가하여 6 개월에 번만 교정을 수행하는 것이 좋습니다 (필요한 경우에만 사용 권장).

여기에는 두 가지 유형의 Battery Calibration 있습니다 : 수동 사용자 명령
  1. 사용자 명령 :
이는 SU 시작하는 모델 (IE : SU700NET 제외) 모든 Smart-UPS 대해 선호되는 방법입니다.
조정은 Power Chute Business Edition, 네트워크 관리 카드 또는 UPS LCD 화면 (장착 경우)에서 시작됩니다.
정상 부하가 연결되었는지 확인하십시오.
보정을 시작하기 전에 배터리가 100 % 충전되었는지 확인하십시오.
최상의 결과를 얻으려면 부하가 30 % 이상이어야합니다.
UPS 배터리를 방전한 다음 온라인으로 다시 전환하고 충전을 다시 시작합니다.
유효한 결과를 얻으려면 보정을 중단하면 안됩니다.
  1. 수동 보정 :
이것은 "SU"시리즈 Smart-UPS 또는 사용자 명령에 의한 교정이 불가능할 언제나 선호되는 방법입니다
Power Chute 소프트웨어가 실행되지 않도록하고 직렬 케이블, USB 케이블 또는 이더넷 케이블을 분리하십시오.
절차 중에 UPS 최소 30 % 부하가 연결되어야하며이 부하는 ± 5 % 이상 변동 없습니다. 이것은 중요합니다
중요하지 않은 부하를 UPS 연결 다음 상용 전원에서 UPS 분리하여 UPS 강제로 배터리에 강제로 연결하십시오
기기가 완전히 꺼질 때까지 배터리로 작동하도록하십시오. UPS 연결된 부하가 떨어집니다.
부하가 30 % 이상이 아니거나 UPS 부하를 떨어 뜨리기 전에 보정이 끝나면 보정이 작동하지 않습니다.
UPS 벽면 콘센트에 다시 연결하고 충전을 허용하십시오 (가능한 경우 꺼짐)

슈나이더 일렉트릭 Korea

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
제품군
SUA1000XL
제품군
Smart-UPS
자세히 알아보기
제품군
SUA1000XL
제품군
Smart-UPS