{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the maximum mounting depth of a 1070mm (42") deep NetShelter SX cabinet with no accessory mounting rails?
Issue:
A customer needs to know the maximum available mounting depth.

Product Line:
NetShelter SX 1070mm Deep

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
A customer has very deep equipment and wants to know if it will fit into the cabinet.

Resolution:

The maximum spacing for an AR3100 is 35.75”. At this spacing, the rear accessory/PDU mounting rails must be removed.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
NetShelter Max Depth for 1070mm Deep Cabinet with no Accessory Rails.jpg [28.75 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군