{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are the 12U and 18U NetShelter SX cabinets IBC High Seismic Area of OSHPD compliant?
Issue:
Looking for seismic compliance.

Product Line:
NetShelter SX 12U, 28U

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
I cusotmer is asking if the NetShelter SX 12U or 18U cabinets are either IBC High Seismic Area or OSHPD compliant.

Resolution:

At the current time the cabinets are not OSHPD or IBC compliant.
Compliance is forthcoming, and this document will be updated when compliance is met.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군