{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the new NetShelter SX 12U and 18U cabinets be stacked?
Issue:
A customer is asking if the new short NetShelter SX cabinets can be stacked.

Product Line:
NetShelter SX 12U and 18U

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
A customer may want to stack these shorter cabinets.

Resolution:

These cabinets were not designed to be stacked, and should never be stacked. These are stand-alone cabinets, not stackable.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군