{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the distance between PDU mounting holes on the NetShelter SX accessory rails?
Issue:


Product Line:


Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:


Resolution:

In the 42U cabinet
There are 6 sets of PDU mounting holes, all are spread by 7U (311mm 12.25")

In the 45U cabinet
There are 6 sets of PDU mounting holes, all are spread by 7U (311mm 12.25")

In the 48U cabinet
There are 6 sets of PDU mounting holes, all are spread by 7U (311mm 12.25")

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군