{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What's the correct torque for the screws on the NetShelter SX vertical mounting rails and accessory rails?
Issue:
Torque for the screws is not noted in the manual.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:

Torque is needed to properly tighten the mounting rails or accessory rails after they're moved.

Resolution:

Torque Specs: 32-48 IN-LBS

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군