{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

Micrologic 트립 장치가 있는 차단기를 거꾸로 결선하여 사용할 수 있습니까?

제품 계열:
Powerpact H, Powerpact J, Powerpact L, PowerPact P, Powerpact R, Masterpact NT, Masterpact NW,

해결:

1. LINE 및 LOAD가 표기되어 있지 않으면 모든 회로 차단기는 역으로 결선하여 사용할 수 있습니다.

2. 모든 Masterpact 및 Powerpact M, P 및 R 프레임 브레이커는 역으로 결선하여 사용될 수 있습니다. 여기에는 Micrologic 트립 장치 및 통합 접지 오류 방지 기능이있는 차단기가 포함됩니다 (LSIG 트립 장치 기능).

3. 교환 할 수 있는 트립 장치가있는( on side에 LINE이 표기되고 off side에 LOAD가 표기된 Powerpact H, J 및 L 프레임 회로 차단기는 역으로 결선하여 사용할 수 없습니다.

4. 영구적으로 공장에서 밀봉 된 트립 장치가있는 Powerpact H, J 및 L 회로 차단기가 백 피드 될 수 있습니다.
H 및 J 프레임과 레거시 F 및 K 프레임에 GFM 또는 ELM 모듈과 함께 사용되는 경우는 순방향 응용 프로그램으로 만 제한됩니다.(역으로 결선사용 불가)

5. QO-GFI, HOM-GFI, QO-EPD 및 EDB-EPD 유형 차단기는 역으로 결선하여 사용될 수 없습니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기