{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to wire a PTC probe to ATV320 drive?
Issue:
PTC probe wiring on ATV320 drive.

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 320

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
DI6 can be used as PTC (Positive Temperature Coefficient) using SW2 switch (see page 89 of manual).
Trip threshold: 3 kΩ, reset threshold: 1.8 kΩ
Short-circuit detection threshold < 50 Ω
ATV320 PTC probe wiring.

PTC wiring
Wire the PTC to DI6 and COM.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군