{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
In the NetShelter WX 6U Vertical cabinet, must the included 2U UPS Mounting Bracket be used?
Issue:
It's unclear if the included 2U UPS Mounting Bracket must be used.

Product Line:
AR106V, AR106VI

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The AR106V/VI ships with a 2U UPS Mounting Bracket.

Resolution:

If the UPS is being installed into the cabinet prior to shipping, the 2U Mounting Bracket is required.
If the cabinet is not shipping with the UPS installed, then the UPS may be installed with its own mounting brackets.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군