{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

Video : EZ-LAN Port 설정 방법(GP4000시리즈 전용)





EZ시리즈 GP4000시리즈 전용 LAN Port 추가 확장 방법에 대한 영상입니다.
GP4000시리즈 모델에서는 1개의 LAN포트가 제공되지만 환경에 따라 추가가 필요할 때 USB포트를 LAN포트로 변환하여 추가 IP 주소를 설정할 수 있습니다.
이 모델은 GP4000시리즈에만 적용 가능하며 다른 라인업에는 적용이 불가능합니다.
GP4000 및 GP4000R 시리즈만 지원됩니다. GP4100, GP4000M, LT4000M 및 SP5000은 지원되지 않습니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기