{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

여러개의 비트스위치를 plc어드레스로 사용 중 1개의 스위치가 on될 경우 on되어 있는 스위치가 off되는 현상이 발생합니다. 그 이유는 무엇인가요?

비트 스위치 제한사항입니다.
1. bit단위로만 사용가능한 어드레스일 경우 해당되지 않습니다.
2. word단위와 bit단위로 2개 모두 사용하는 어드레스를 사용했을 경우 발생됩니다.(아래 내용 참조)
접속기기(PLC 등)의 워드 어드레스의 비트를 [비트 셋], [비트 리셋], [비트 모멘터리]의 스위치로 조작하는 경우, 워드 어드레스 내의 다른 비트는 모두 OFF 됩니다.
내부 디바이스의 워드 어드레스의 경우에는 지정 비트만을 조작할 수 있습니다. [비트 전환]은 영향을 받지 않습니다.


따라서 워드 디바이스 타입을 비트 단위로도 사용할 수 있는 접속기기 어드레스를 사용할 경우 스위치 제한된 기능을 사용하게 되므로 비트스위치가 정상적으로 동작되지 않습니다.
자세히 알아보기
제품군
PFXEXEDV40
{"support":{"yesButton":"예","noButton":"아니오","feedback":{"title":"어떻게 개선할 수 있겠습니까?"},"submitButton":"제출","successMessage":"의견 주셔서 감사합니다.","title":"도움이 되었습니까?","feedbackPercentLabel":"의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.","captcha":{"error":"확인란을 선택하십시오"}}}
자세히 알아보기
제품군
PFXEXEDV40