{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

Video : ATV320 공장초기화 설정 방법


  1. 메인 메뉴에서 다이얼의 엔터버튼을 누릅니다. (0:22~ 0:27)
  2. 다이얼을 돌려 Conf 메뉴에서 엔터버튼을 누릅니다. (0:28~0:38)
  3. 다이얼을 돌려 FCS- 메뉴에서 엔터버튼을 누릅니다. (0:39~0:47)
  4. 다이얼을 돌려 FRY- 메뉴에서 엔터버튼을 누르고 All 선택한 엔터버튼을 눌러 All 상단에 쿼테이션 마크 2개가 들어오게 ESC버튼을 눌러 다시 나옵니다. (0:48~1:33)
  5. 다이얼을 돌려 GFS 메뉴에서 엔터버튼을 누릅니다. (1:34~1:43)
  6. No Yes 누르고 엔터버튼을 3초간 누릅니다. (1:44~1:56)
  7. 이후에 다시 GFS NO 자동으로 복귀하며 공장초기화가 완료됩니다. (1:57~2:20)

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기