{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

비디오: APC 네트워크 관리 카드의 네트워크 설정을 어떻게 구성합니까?

문제
네트워크에서 통신하기 전에 APC 네트워크 관리 카드는 네트워크 설정으로 구성되어야 합니다. 카드가 IP
주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이로 구성되면 네트워크의 다른 컴퓨터에서 카드에 액세스하고, 카
드를 관리하고, 제어할 수 있습니다. 네트워크 관리 카드의 각 제품군 또는 이러한 제품의 내장형 버전이
있는 장치의 경우 아래에 설명된 대로 여러 구성 옵션을 사용할 수 있습니다.

제품 라인
  • Web/SNMP Card - AP9606
내장형 웹/SNMP 카드가 있는 장치에 포함(단, 이에 국한되지는 않음): 환경 모니터링 장치 1(AP9312TH)
  • Network Management Card 1 (NMC1) - AP9617, AP9618, AP9619
내장형 네트워크 관리 카드 1이 있는 장치에 포함(단, 이에 국한되지는 않음): 계측/스위치 랙
PDU(AP78XX, AP79XX), 랙 자동 전송 스위치(AP77XX, 환경 모니터링 장치(AP9320, AP9340, NetBotz
200)
  • Network Management Card 2 (NMC2) - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/AP9635CH
내장형 네트워크 관리 카드 2이 있는 장치에 포함(단, 이에 국한되지는 않음): 2G 계측/스위치 랙 
PDU(AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX), 랙 자동 전송 스위치(AP44XX), 특정 오디오/비디오 네트워크 
관리 지원 제품, Smart-UPS Online(SRT).
  • Network Management Card 3 (NMC3) - AP9640, AP9641

환경
  • 모든 일련 번호
  • 모든 펌웨어 버전(달리 언급되지 않는 한)
  • 구성되지 않은 네트워크 관리 카드 지원 장치
  • 재구성이 필요한 네트워크 관리 카드 장치

원인
네트워크 관리 카드를 사용하려면 네트워크를 통해 액세스하기 전에 TCP/IP 설정을 해야 합니다.


해결
Network Management Card 1:
네트워크 관리 카드 1(AP9617, AP9618, AP9619) 또는 내장형 네트워크 관리 카드 1(예: AP78XX 또는
AP79XX 랙 PDU, 환경 모니터링 장치 등)와 관련하여 마법사, 터미널 에뮬레이션(로컬/직접 연결) 및 
주소 확인 프로토콜(ARP)의 세 가지 사용 가능한 옵션을 통해 네트워크 관리 카드(NMC)를 초기 
설정으로 구성할 수 있습니다.
Default boot mode: DHCP/BootP - DHCP 제공을 수락하려면 DHCP 옵션 43 벤더 쿠키가 필요합니다.
기본적으로 APC의 모든 네트워크 관리 카드 1 기반 장치는 DHCP/BOOTP 부팅 모드로 구성됩니다. DHCP를
사용하는 경우, 기본적으로 벤더 쿠키(DHCP 옵션 43)가 필요합니다. 이것이 DHCP 서버에 구성되어 있지
않으면 카드가 IP 주소를 수락하지 않습니다. DHCP/BOOTP를 사용하지 않으려면 아래 방법을 사용하여 
카드구성/액세스가 가능합니다.

Network Management Card 2/3

Default boot mode:
DHCP 전용 - DHCP 제공 수락에 DHCP 옵션 43 벤더 쿠키가 필요하지 않습니다.
기본적으로 AOS 5.1.1 이상의 모든 APC 네트워크 관리 카드 2 및 3 기반 장치(예: AP8XXX 차세대 랙
PDU(NMC2 전용))는 기본적으로 벤더 쿠키가 필요하지 않은 DHCP 전용으로 구성됩니다. IP 주소를 
자동으로 얻게 되므로 어떤 IP 주소를 얻었는지 확인하려면 DHCP 서버를 참조해야 할 수 있습니다

모든 APC 장치에는 00 C0 B7로 시작하는 MAC 주소가 있으며, 이는 DHCP 클라이언트 목록을 검토하는 데
도움이 될 수 있습니다
 네트워크관리카드를 지원하는 장치를 구성하려면 아래의 구성 방법 중 하나를 선택하십시오.  
Configuration Option 1 - 장치 IP 구성 마법사
장치 IP 구성 마법사는 네트워크 관리 카드의 기본 TCP/IP 설정을 원격으로 구성하도록 특별히 설계된 
Windows 애플리케이션입니다. 마법사는 카드와 함께 번들로 제공되는 CD에 포함되어 있으며 
<"https://www.apc.com/shop/us/en/tools/software-firmware/">APC 웹 사이트에서 다운로드할 수 
있습니다. 이 유틸리티는 펌웨어 버전 3.x.x 이상의 NMC1/NMC2 카드를 지원합니다.

특정 펌웨어 릴리즈에서는 NMC가 DHCP 주소를 얻을 수 있으며 마법사가 제대로 작동하지 못하도록 할 수도
있습니다. DHCP 클라이언트 목록에서 APC 주소를 나타내는 00 C0 B7로 시작하는 MAC 주소를 확인해야 할
수 있습니다. 또한 구성하려는 카드를 확인하십시오. 유효한 IP 설정의 카드는 녹색 상태 LED가 켜집니다.

네트워크를 통해 마법사를 사용하는 경우, 이전에 구성되지 않은 NMC는 마법사를 실행하는 컴퓨터와 동일
한 서브넷에 있어야 합니다. 네트워크 방법을 통해 마법사를 사용하는 다른 방법은 마법사를 구성하고 실행
하려는 컴퓨터와 NMC 간에 직접 네트워크를 연결하는 것입니다. 궁극적으로 컴퓨터와 NMC는 구성이 가능한
피어 투 피어 네트워크에 위치하게 됩니다.

https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg참고: NMC가 이전에 구성되었고 DHCP 또는 BOOTP 부팅 모드가 아닌 경우, 이 마법사는 네트워크 관리
카드 제품군에서도 작동하지 않습니다. apc.com에서 제공하는 v5.0.0 이상의 마법사를 사용하면 구성되지 않은
카드를 찾거나 또는 IP 범위별로 네트워크에서 구성된 카드를 찾을 수 있습니다.


https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg참고:장치 IP 구성 마법사는 AOS 6.5.0 및 6.5.2를 실행하는 네트워크 관리 카드의 IP 주소, 서브넷 마스크
및 기본 게이트웨이 설정을 할당할 수 없습니다. 이는 알려진 문제이며 AOS 6.5.6으로 해결되었습니다.


Thttps://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg참고:NMC2 펌웨어 버전 6.8.0 이상과 NMC3에서는 SNMPv1을 활성화하고 커뮤니티 이름을 "public"으로
설정하지 않으면 IP 범위를 사용하여 이미 네트워크에 할당된 장치를 검색할 수 없습니다.


Return to Top

Configuration Option 2 -
터미널 에뮬레이션 (로컬/직접 연결)

터미널 에뮬레이션은 대부분의 운영 체제에서 기본 제공 기능입니다(예: 하이퍼터미널). 터미널 에뮬레이션
프로그램을 사용하기 전에 COM 포트를 사용하는 모든 서비스를 중지해야 합니다. 예를 들어, APC의 
PowerChute 소프트웨어의 연속 버전을 실행 중인 경우에는 터미널 프로그램을 실행하기 전에 APC UPS 서
비스를 중지해야 합니다. 그런 다음, 이 지침을 따르십시오.

https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg 참고:
스크롤 잠금이 켜져 있으면 하이퍼터미널이 APC UPS 또는 액세서리와 제대로 통신하지 않습니다.
올바른 APC 구성 케이블을 사용하여 UPS/장치 직렬 포트에 연결합니다. 일반 장치의 부품 번호는 아래에 있습니
다. 확실하지 않거나 장치가 목록에 없다면 사용자 설명서를 참조하십시오.


https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg!경고! - 비 APC 직렬 케이블을 연결하면 원치 않는 불규칙한 동작이 발생될 수 있습니다.

장치 구성 케이블 모델명
Most UPS devices with a DB-9 serial port940-0024 or 940-1524 (DB-9 to DB-9)
Rack PDU (AP78XX, AP79XX, AP84XX**,AP86XX**, AP88XX**, AP89XX**)940-0144 (RJ-12 to DB-9)
1st Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP7750 only)940-1000 (DB-9 to DB-9)
2nd Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP77XX, excludes AP7750)940-0144 (RJ-12 to DB-9)
4th Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP44XX**)940-0144 (RJ-12 to DB-9)
NetBotz 200/Environmental Monitoring (AP9319, AP9340, AP9320)940-0103 (DB-9 to DB-9)
Rack Air Removal Unit (ACF400, ACF402)940-0103 (DB-9 to DB-9)

**이 장치는 NMC2 기반이므로 NMC2/NMC 구성 지침을 따르십시오.
올바른 케이블을 연결한 후, 선택한 터미널 에뮬레이션 프로그램을 시작합니다. 연결된 장치에 맞게 포트
설정을 구성합니다(특정 장치의 사용자 설명서 참조). 일반적으로 사용되는 포트 설정은 다음과 같습니다.
장치 COM 포트 설정
Most UPS devices with a DB9 serial port2400 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
Rack PDU9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
1st Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP7750)19,200 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control for initial configuration, 2400 bps for NMC configuration - refer to user's manual for more information
2nd Generation Rack Automatic Transfer Switch (AP77XX, excludes AP7750)9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control
NetBotz 200/Environmental Monitoring (AP9319, AP9340, AP9320)9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
Rack Air Removal Unit9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.
  • 포트 설정을 적용하여 연결을 설정합니다.
  • 키를 3-5번 눌러 사용자 이름 프롬프트를 표시합니다.*
  • "apc"의 기본 사용자 이름과 암호를 사용하십시오
이제 제어 콘솔에 있습니다.
  • "네트워크"를 선택합니다.
  • "TCP/IP"를 선택합니다.
  • "부팅 모드"를 선택합니다.
  • 부팅 모드를 "수동"으로 변경합니다.
  • 시스템 IP, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 설정합니다.
  • 변경 내용을 수락합니다.
  • Ctrl-C를 눌러 주 메뉴로 돌아갑니다.
  • 콘솔에서 로그아웃하면 변경 사항이 저장됩니다.
이제 웹 액세스 또는 텔넷을 사용하여 NMC에 원격으로 로그인할 수 있습니다.


https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg참고:*"즉시" 구성을 위한 1세대 랙 자동 전송 스위치에는 적용되지 않습니다. 사용자 설명서를 참조
하십시오.



Network Management Card 2 (AP9630, AP9631), Network Management Card 3 (AP9640, 19641) 그리고
관련 악세사리를 로컬로 구성하려면 다른 구성 설정이 필요합니다.

NMC2에 연결하려면 DB9 케이블에 940-0299 TRS(팁, 링 슬리브)를 사용하고 UPS 직렬 포트가 아니라 
"콘솔"이라는 레이블이 붙은 2.5mm 잭으로 NMC2에 직접 연결해야 합니다. NMC3에 연결하려면 제공된 
960-0603 마이크로 USB 케이블을 사용하십시오.
  • NMC2 장치는 UPS 내에서 다음 포트 설정으로 통신합니다.
9600bps, 8 데이터 비트, 패리티 없음, 1 정지 비트 및 흐름 제어 없음
  • 포트 설정을 적용하여 연결을 설정합니다.
  • Enter 키를 3-5번 눌러 사용자 이름 프롬프트를 표시합니다.
  • "apc"의 기본 사용자 이름과 암호를 사용하십시오.
이제 command line 제어 콘솔에 있습니다.
  • 사용 가능한 모든 명령을 표시하려면 help 또는 ?를 입력합니다.
  • 명령을 사용하여 수동 IP 설정을 할당하도록 수동 네트워크 설정을 구성합니다. 
    tcpip명령을 제출하면 부팅 모드가 자동으로 수동으로 바뀝니다.수동 설정을 할당한 후에는 
    즉시 재부팅 명령을 실행해야 합니다.기울임꼴로 표시된 텍스트는 변수를 나타냅니다. 각 변수에 
    대해xxx.xxx.xxx 형식의 숫자 값을 입력합니다.
apc> tcpip -i yourIPaddress -s yourSubnetMask -g yourDefaultGateway
apc> reboot

Example:
apc> tcpip -i 159.216.45.39 -s 255.255.254.0 -g 159.216.45.1
apc> reboot

DHCP 또는 BootP를 사용하는 경우에만 부팅 명령을 사용하여 네트워크관리카드의 부팅모드를 변경합니다.

사용법: 부팅 -- 구성 옵션
boot [-b dhcpBootp
* | dhcp | bootp | manual>] (부팅모드)
[-a remainDhcpBootp | gotoDhcpOrBootp>] (IP 할당 후)
[-o stop | prevSettings>] (재시도 실패 시)
[-c enable | disable>] (DHCP 쿠키 필요)
[-s retry then stop #>] (참고: 0 = never)
*
[-f retry then fail #>] (참고: 0 = never)*
[-v vendor class>]
[-i client id>]
[-u user class>]


*
DHCP/BootP 및 재시도 옵션은 NMC2 AOS 5.0.X에서만 사용 가능합니다. AOS 5.0.X 이후 버전에서는 더 이상
사용할 수 없는 옵션입니다.

터미널 에뮬레이션을 통한 구성은 아래 비디오를 참조하십시오




Return to Top

Configuration Option 3 - ARP (Address Resolution Protocol)
주소 확인 프로토콜(ARP)을 사용하여 NMC를 구성할 수도 있습니다. 이 구성 방법을 사용하려면 NMC의 MAC
주소가 필요합니다. MAC 주소는 NMC와 함께 제공된 품질 보증서에 있으며 NMC 자체의 흰색 스티커에도 
있습니다. 구성되지 않은 NMC와 동일한 서브넷에 있는 컴퓨터에서 다음 지침을 따르십시오.
  • 명령 프롬프트 또는 터미널 창을 열고 다음을 입력합니다
    (IP 주소 및 MAC 주소를 실제 값으로 대체):
    https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg참고:
    Windows 운영 체제에서 arp 명령을 사용하려면 명령 프롬프트를 관리자 권한으로 실행해야 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 명령 프롬프트 바로 가기를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 "관리자 권한으로 실행"을 선택합니다.
arp<space>-s<space><IP address><space><MAC Address>
MAC 주소에는 xx-xx-xx-xx-xx-xx 형식을 사용해야 합니다.
  • Mac OS X의 경우: sudo<space>arp<space>-s<space><IP address><space><MAC Address>
  • 그런 다음 크기가 113바이트인 Ping을 사용하여 ARP 명령에 의해 정의된 IP 주소를 
    할당합니다.
    
    
첫 번째 단계에서 정의된 IP 주소의 경우 다음 중 하나를 사용합니다.:
  • Windows 명령 형식: ping<space><IP address><space>-l<space>113
    • l 옵션은 문자 L이지만 위에서 설명한 대로 명령을 실행할 때는 소문자로 
      입력해야 합니다.
  • Linux 명령 형식: ping<space><IP address><space>-s<space>113
  • Mac OS X 명령 형식: ping<space>-s<space>113<space><IP address>
  • 이제 IP 주소를 입력하여 카드에서 텔넷을 사용할 수 있습니다.
  • 사용자 이름 및 암호에 "apc"를 사용하십시오.
  • 위의 지침 또는 사용자 설명서에 따라 추가 변경 사항을 구성/적용합니다.
  • 로그아웃하면 변경 사항이 저장됩니다.
https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg참고:사용자는 AOS 6.5.0 및 6.5.2를 실행하는 네트워크 관리 카드에서 ARP를 사용하여 IP 주소 설정을
구성할 수 없습니다. 이는 알려진 문제이며 AOS 6.5.6으로 해결되었습니다.

Return to Top

Configuration Option 4 - DHCP Option 12 (NMC2 devices, AOS 5.1.5 or higher only)
AOS 5.1.5 릴리즈부터 NMC2는 DHCP 요청의 일환으로 옵션 12(호스트 이름)를 구현했습니다. DHCP 옵션
12는 장치의 호스트 이름을 사용합니다. AOS 5.1.5부터 기본 NMC 호스트 이름은 apcXXYYZZ이 됩니다. 
여기서 XXYYZZ는 NMC의 MAC 주소(배송 제품의 슬립에 동봉)입니다. NMC2 자체의 스티커에도 적혀 
있습니다.

네트워크가 올바르게 설정된 경우(아래 설명 참조) 다음과 같이 NMC를 참조하여 "구성되지 않은"/방금 
꺼낸 NMC에 액세스할 수 있습니다.
1. 터미널(또는 DOS) 프롬프트에서 ping apcXXYYZZ를 사용하여 NMC 통신 상태를 테스트합니다.
2. 웹 브라우저에서 http://apcXXYYZZ를 사용하여 NMC 웹 인터페이스에 액세스합니다.

https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg참고:네트워크가 올바르게 구성되었다는 테스트 결과가 표시되더라도 이 옵션을 지원하는 장치를 참조할
수 있는 기능은 즉시 나타나지 않습니다. APC 테스트에서는 이 기능이 작동하기까지 6~16분이 걸렸습니다.
그러나 매번 작동했습니다(최대 16분 대기). 네트워크 설정에 따라 그 시간은 달라질 수 있습니다.



네트워크 설정:
옵션 12가 제대로 작동하려면 네트워크 세그먼트는 "업데이트를 요청하지 않은 DHCP 클라이언트의 DNS A 
및 PTR 레코드를 동적으로 업데이트..." (또는 이와 동등한) 상자를 선택한 상태로 구성되어야 합니다.

아래 예를 참조하십시오.

Image
Return to Top

Configuration Method 5 - 전면 LCD 패널이 있는 Smart-UPS  - (UPS NMC2/NMC3가 지원되는 SMT, SMX,
그리고 SRT
* 모델)

https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg*참고:
이 방법은 SRT 모델용 내장형 UPS NMC2 또는 보조 NMC2(옵션)를 구성하는 데 사용할 수
있습니다.

일부 최신 Smart-UPS 모델은 전면 패널 LCD 디스플레이 메뉴를 사용하여 네트워크 관리 카드 
2/3(NMC2/NMC3) IP 주소, 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 구성할 수 있는 기능을 제공합니다. 계속하기 
전에 NMC2/NMC3가 UPS SmartSlot에 설치되고, 전원이 공급되며, NMC2/NMC3의 상태 LED가 켜졌는지 
확인하십시오.
UPS 디스플레이는 아래에 표시된 다음 유형 중 하나와 유사하게 보입니다. 아직 표시되지 않았다면 Esc 키
를 눌러 메뉴를 불러옵니다.

https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/FA156064/display.png
UPS LCD를 통해 NMC2/NMC3 구성 기능에 액세스하려면 LCD 메뉴를 고급 모드로 전환해야 합니다. 이는 구
성 메뉴로 이동하여 UPS의 LCD 메뉴에서 메뉴 유형을 표준에서 고급으로 변경하면 됩니다. 이 메뉴 설정을
변경하면 구성 메뉴로 돌아가서 UPS NMC2/NMC3을 구성할 수 있습니다.
구성 메뉴에서 사용할 수 있는 NMC2/NMC3 부팅 모드 옵션
:
  • DHCP
  • DHCP & BOOTP
  • Manual
수동 모드를 선택한 경우에는 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 입력합니다. DHCP(NMC2 기본
AOS v5.1.1 이상) 및 DHCP 및 BOOTP 모델은 설정을 수락하는 것 외에 추가 구성이 필요하지 않습니다.
완료된 후, 설정이 적용되고 1분 내에 네트워크 관리 카드가 재부팅되며 현재 IP 설정이 UPS LCD의 정보
메뉴 아래에 표시됩니다.


https://www.se.com/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/ITB/NAM/ITB_US/Tiger_NE/note_exclamation.jpg참고:UPS LCD 메뉴를 고급 모드로 전환한 후에 NMC 구성: 옵션이 없는 경우에는 다음 중 하나 이상이 발
생할 수 있습니다.

  • NMC2/NMC3이 UPS/UPS SmartSlot에서 인식되지 않습니다.
  • UPS 펌웨어가 이 기능을 지원하지 않습니다.
UPS와 함께 제공된 사용자 설명서를 참조하거나 현지 기술 지원 팀에 문의하십시오.


Return to Top
자세히 알아보기
{"support":{"yesButton":"예","noButton":"아니오","feedback":{"title":"어떻게 개선할 수 있겠습니까?"},"submitButton":"제출","successMessage":"의견 주셔서 감사합니다.","title":"도움이 되었습니까?","feedbackPercentLabel":"의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.","captcha":{"error":"확인란을 선택하십시오"}}}
자세히 알아보기