FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
Smart-UPS의 "과부하 LED"가 켜지면 어떻게 해야 합니까?
문제 :
부하가 UPS의 정격 VA(볼트-암페어) 또는 와트 용량을 초과할 경우, 과부하 LED가 켜지고 UPS에서 연속 신호
음이 울립니다. 이 경보는 과부하가 제거될 때까지 계속 유지됩니다.
제품 :
Smart-UPS
환경 :
모든 모델, 모든 일련 번호
원인:
정상작동
해결:
과부하를 제거하려면 UPS에서 불필요한 부하 장비를 분리하십시오.
과부하가 심한 경우 입력 회로 차단기가 트립(회로 차단기의 재설정 가능한 중앙 플런저가 튀어 올라옴)될 수
있습니다. UPS에서 불필요한 부하 장비를 분리하여 과부하를 제거하고 플런저를 다시 눌러 놓으십시오.
AC 전원이 공급되고 UPS 회로 차단기를 트립할 정도로 과부하가 심각하지 않으면 부하에 전원이 계속 공급됩니
다. 회로 차단기가 트립하거나 과부하 상태에서 UPS가 배터리 전원 작동 모드로 전환하려고 할 경우 부하의 전
원이 차단됩니다. UPS를 껐다가 다시 켜서 부하에 전력을 공급합니다.
UPS에 연결된 부하가 없는데도 과부하 LED가 켜지는 경우에는 UPS에 서지 또는 결함이 발생할 가능성이 높으며
교체해야 합니다. APC 기술 지원에 문의하여 문제를 해결하십시오.
{"support":{"yesButton":"예","noButton":"아니오","feedback":{"title":"어떻게 개선할 수 있겠습니까?"},"submitButton":"제출","successMessage":"의견 주셔서 감사합니다.","title":"도움이 되었습니까?","feedbackPercentLabel":"의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.","captcha":{"error":"확인란을 선택하십시오"}}}
자세히 알아보기