FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
터치 화면 밝기 조절은 어떻게 하나요?
-
패널의 오른쪽 위 모서리→왼쪽 위 모서리 또는 왼쪽 위 모서리→오른쪽 위 모서리(가로 세로 40픽셀 이내)의 순서로 0.5초 이내에 터치합니다.
-
SP5000 시리즈 오픈 박스(SP-5B40 / SP-5B41) 또는 IPC 시리즈에서 WinGP를 사용하는 경우, 패널의 오른쪽 위 모서리→왼쪽 위 모서리 또는 왼쪽 위 모서리→오른쪽 위 모서리(가로 세로 40픽셀 이내)의 순서로 5초 이내에 터치합니다.
-
GP-4100 시리즈를 사용하는 경우, 패널의 오른쪽 위 모서리→왼쪽 위 모서리 또는 왼쪽 위 모서리→오른쪽 위 모서리(가로 세로 20픽셀 이내)의 순서로 0.5초 이내에 터치합니다.
-
-
밝기/대비 조정 바의 [+], [-]를 터치하여 밝기의 강약을 조정합니다.
-
TFT 컬러 LCD의 기종 이외는 대비도 조정할 수 있습니다.
를 터치하여 대비 조정 바로 전환하여 대비를 조정합니다.
-
-
밝기/대비 조정 바의 [X]를 터치하여 조정을 종료합니다.
게시 대상:슈나이더 일렉트릭 Korea
도움이 되었습니까?