FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
접지 장애 보호를 사용하지 않을 때 흰색 색상 코드 부품의 다이얼 설정(5, 10, 20 및 30)의 중요성은 무엇일까요?
TeSys Giga 전자 과부하 계전기는 다중 제어 기능을 갖추고 있습니다.
단일 조정 다이얼.
동일한 다이얼을 사용하여 접지 결함 ON/OFF를 설정할 수 있으며 동시에
동일한 번호로 선택할 수도 있습니다.
다이얼 흰색 설정:
다이얼 의 검은색 측면에 설정:
마찬가지로, 다른 다이얼은 위상 불균형 설정/해제를 설정하는 데 사용됩니다.
릴레이 RESET 기능은 수동 또는 자동으로 선택할 수 있습니다.
다이얼 흰색 설정:
다이얼 의 검은색 측면에 설정:
이 기능은 다양한 고장 조건에서 전동기 보호, 유연성 향상 및 다양한 기능을 제공하는 데 도움이 됩니다.
단일 조정 다이얼.
동일한 다이얼을 사용하여 접지 결함 ON/OFF를 설정할 수 있으며 동시에
동일한 번호로 선택할 수도 있습니다.
다이얼 흰색 설정:
- 접지 결함이 OFF 상태가 됨
- 이동 클래스는 5e...30e등급에서 선택할 수 있습니다.
다이얼 의 검은색 측면에 설정:
- 접지 결함이 ON 상태가 됩니다.
- 이동 클래스는 5e...30e등급에서 선택할 수 있습니다.
마찬가지로, 다른 다이얼은 위상 불균형 설정/해제를 설정하는 데 사용됩니다.
릴레이 RESET 기능은 수동 또는 자동으로 선택할 수 있습니다.
다이얼 흰색 설정:
- 상 불균형 상태가 OFF 상태가 됩니다.
- MANUAL 기능으로 리셋할 릴레이
다이얼 의 검은색 측면에 설정:
- 상 불균형 상태가 켜짐
- 릴레이가 AUTOMATIC 기능으로 재설정되었습니다.
이 기능은 다양한 고장 조건에서 전동기 보호, 유연성 향상 및 다양한 기능을 제공하는 데 도움이 됩니다.
도움이 되었습니까?
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군