FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
LAD8N11 호환 컨텍터
Mount on left side only of LC1D09 through D38 with AC coils. Not allowed on LC1D09 through D80 with DC coils. D40 thru D80 with AC coils = 1 or 2. D115/D150 = 1 or 2 (AC or DC coils).
LAD8N11 is compatible with LC1D115BD
AC 코일이 있는 LC1D09 ~ D38의 왼쪽에만 장착합니다.
DC 코일이 있는 LC1D09 ~ D80에서는 허용되지 않습니다.
AC 코일이 있는 D40 ~ D80 = 1 또는 2.
D115/D150 = 1 또는 2(AC 또는 DC 코일).
LAD8N11은 LC1D115BD와 호환됩니다.
LAD8N11 is compatible with LC1D115BD
AC 코일이 있는 LC1D09 ~ D38의 왼쪽에만 장착합니다.
DC 코일이 있는 LC1D09 ~ D80에서는 허용되지 않습니다.
AC 코일이 있는 D40 ~ D80 = 1 또는 2.
D115/D150 = 1 또는 2(AC 또는 DC 코일).
LAD8N11은 LC1D115BD와 호환됩니다.
게시 대상:슈나이더 일렉트릭 Korea
도움이 되었습니까?
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군