{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ION6200 미터의 전면 패널에서 kWh 에너지 값을 읽는 방법을 알고 싶습니다.
KWh 전면 패널 디스플레이는 세 행으로 구성됩니다. KWh 디스플레이의 첫 번째 행에 'aaa'가 표시되고 두 번째 행에 'bbb'가 표시되고 세 번째 행에 'ccc'가 표시되면 미터에서 읽은 총 KWh는 aaa bbb ccc KWh입니다.

6200은 100,000,000KWh에서 롤오버되도록 하드 코딩되어 있습니다. KWh가 누적되기 시작하면 디스플레이의 세 번째 행에 값이 증가합니다. 값이 999KWh를 넘으면 두 번째 행을 사용하여 최대 999,999KWh까지 KWh 값을 표시합니다. 결국 값이 999,999 KWh를 넘으면, 맨 위 행은 KWh가 100,000,000 KWh에서 롤오버될 때까지 KWh를 표시하는 데에도 사용됩니다.

예시: 첨부된 그림(ION 6200 전면 디스플레이)파일에서 볼 수 있듯이 누적된 총 kwh는 270,050 kwh입니다.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ION6200 kWh reading.jfif [110.77 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군