게이머를 위한 사인파
APC Back-UPS™ Pro Gaming은 사인파를 포함하고 aPFC와 호환됩니다. 이는 이 장비가 민감한 게임 장비에 최적화되어 있음을 의미합니다.
사인파란?
일상적인 장치에 전원을 공급하는 전류는 부드러운 사인파 형태로 상승하고 하락합니다(오른쪽). 그러나 대부분의 기본 배터리 백업은 계단형 근사 전류라는 보다 거친 형태를 만들어 냅니다(왼쪽). Schneider Electric의 UPS는 순수 사인파 출력을 제공하여 고성능 게임 장비와 호환되는 안정적인 공급 전력을 보장합니다.
사인파가 중요한 이유
장비 수명 연장
장비에 사인파 및 자동 전압 조정(AVR) 기능을 이용하여 전원을 공급하면 연결된 모든 전자 장치의 수명이 극대화됩니다.
안정적인 백업 전력
사인파는 안정적인 사인파 전력을 통해 민감한 고급 전자 장치에 전원을 공급하여 화면 깜박임, 컴퓨터 충돌 및 사운드 간섭을 방지합니다.
효율적이고 낮은 온도
사인파 전원이 공급되는 게임 장비는 과열로 인한 전자 장치의 손상을 방지하기 위해 백업 전원으로 더욱 시원하고 효율적으로 작동합니다.

지난 몇 년 동안 전 세계적인 칩 부족 현상으로 인해 그래픽 카드와 같은 PC 부품의 공급이 제한되고 가격이 급등했습니다. 오늘날에도 많은 게이머들은 불편함과 비용 때문에 하드웨어 업그레이드나 교체를 꺼리고 있습니다.
성능이 우수한 게임 UPS를 사용하면 안심하고 하드웨어를 오래 사용할 수 있습니다.
(출처: Newzoo, 2023년)
필요한 백업을 확보하십시오.
강력한 1320W/2200VA UPS로 중요 장비를 보호할 수 있습니다. 배터리 백업 및 서지 보호 콘센트를 통해 연결을 유지할 수 있습니다. 3개의 USB 포트 덕분에 장치를 쉽게 충전할 수 있습니다.