개별 Altivar Process 드라이브 시스템 구성
개별 Altivar Process 드라이브 시스템 구성
Altivar Process 구성 도구를 사용하여 단 몇 번의 클릭만으로 개별 드라이브 시스템을 구성할 수 있습니다. 사전 정의된 옵션을 통해 개별 조정된 드라이브의 납품 기간이 크게 단축되며, 바로 연결할 수 있는 상태로 제공됩니다.
도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.
Altivar Process 드라이브 시스템 구성 도구는 ATV660, ATV680, ATV960 및 ATV980 드라이브 범위와 같은 가변 속도 드라이브를 구성하는 데 유용한 리소스입니다. 이 도구는 Schneider Electric의 구성된 드라이브 시스템 접근 방식의 일부이며, 사용자가 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞게 밀폐형 드라이브를 쉽게 맞춤화할 수 있도록 지원합니다. 이 도구는 적절한 속도 드라이브 시스템 및 액세서리를 보다 쉽게 선택할 수 있도록 하며 호환성과 최적의 성능을 보장합니다.