개요
TriStation™ 이벤트 시퀀스(SOE) 소프트웨어는 프로세스 업셋 및 기타 안전 문제를 매우 중요하게 생각합니다. 안전하지 않은 프로세스 조건과 가능한 종료 상태를 야기하는 발생 체인을 이해하는 것은 문제를 해결하고 재귀화를 방지하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 이 응용 프로그램 — EcoStruxure™ Triconex 안전 시스템의 일부 — Tricon, Tricon CX, Trident 및 Tri-GP 컨트롤러에 의해 기록된 이벤트를 검색 및 표시하고 유용한 트립 분석을 위해 보기 좋게 정리합니다. 각 Triconex 컨트롤러는 이벤트를 수집하고 로컬로 저장하여 날짜, 시간 및 상태를 기록합니다. 이 소프트웨어는 단일 네트워크의 최대 254개의 Triconex 컨트롤러로부터 SOE 데이터를 수집할 수 있습니다. 지정된 기간이나 특정 스냅샷에 대해 자동으로 수동으로 생성합니다.
기능
수동으로 또는 자동으로 데이터 수집 이벤트 데이터를 명확하게 보기 특정 이벤트 찾기, 필터링 및 검색 이벤트 데이터 복사 더 쉬운 분석을 위한 색상 코드 이벤트 수동으로 또는 자동으로 데이터 내보내기 이벤트 보고서 생성
이점
빠르고 쉽게 이벤트 분석 오류의 원인을 보다 빨리 찾기 문제 더 빨리 해결
적용 분야
정제 및 석유 화학 업스트림 및 중류 오일 및 가스 화학 물질 및 특수 화학 물질 발전 제약
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})