지속 가능성 서비스

  • SAC와의 파트너십

    슈나이더 일렉트릭은 SAC(Sustainable Apparel Coalition)가 모든 수준에서 의류 제품의 환경적인 측정과 평가를 표준화할 수 있도록 SAC High Index에 사용되는 기술 플랫폼을 개발했습니다.

    A man using a tablet in front of a nearly finished constructed building, internet of things, smart city.
  • 기업의 지속 가능성에 대한 열정

    CEO인 Jean-Pasal Tricoire가 지속 가능성에 대한 생각을 공유합니다.

    정장 차림으로 악수를 하고 있는 두 명의 회사원, 비즈니스의 지속 가능성, 지속 가능성 컨설팅

    Challenges

    기업은 지속 가능성 메트릭 보고를 위해 주주, 고객, 직원의 요구사항을 충족해야 합니다. 기업의 투명성은 전략을 개발하고 측정하도록 하는 지속 가능성 프로젝트를 구축하는 데 매우 중요합니다. 혁신과 재정상의 성과를 내는 것과 동시에 위험도를 낮추어야 합니다.
    시카고 스카이라인 야간 조감도, 스마트 시티, 도시 경관

    기업 지속 가능성 솔루션

    지속 가능성 목표에 부합하는 프로젝트를 위한 솔루션

    슈나이더 일렉트릭을 선택해야 하는 이유

    • 기본 대체 텍스트

      지속 가능성 전략 개발

      슈나이더 일렉트릭은 고객이 현재 상황을 이해하고 향후의 목표를 달성하도록 돕는 포괄적인 전략을 제공합니다.

    • EcoXpert 아이콘

      효율적이고 지속 가능 경영을 위한 결과 제공

      슈나이더 일렉트릭의 솔루션은 클라이언트가 에너지 사용을 줄여 지속 가능성 목표를 달성하도록 돕습니다. 슈나이더 일렉트릭은 결과를 지속적으로 모니터링하고 더 나은 서비스를 보장하며 새로운 효율성을 계속 구축합니다.

    Facts

    • SE 기본 아이콘 CEO 중 84%는 현재 이사회 차원에서 지속 가능성에 대해 논의를 진행
    • SE 기본 아이콘 CEO 중 76%는 지속 가능성 개념을 핵심 비즈니스에 도입함으로써 수익 성장과 새로운 기회를 창출할 수 있다고 생각함
    • SE 기본 아이콘 CEO 중 93%는 재무 보고만 사용할 것이 아니라 조직의 전체적 영향도 측정해야 의사 결정을 개선하고 더 강력한 명성을 쌓을 수 있다고 생각함
    • SE 기본 아이콘 2006년 이후로 탄소 정보 공개 리더십 지수(Carbon Disclosure Leadership Index, CDLI)에 등재된 기업들은 글로벌 500대 기업의 두 배 이상에 달하는 수익을 창출