StruxureWare™ Building Expert

    서류를 보고 있는 회사원

    Challenges

    효율성과 시설 제약 간 균형 유지

    최적의 빌딩 효율성을 위해서는 유연성 및 신뢰성을 기반으로 한 솔루션이 필요합니다. HVAC, 조명 및 계측의 제어는 낭비를 줄이고 순수익을 보호하기 위해 반드시 필요합니다. 소형 빌딩에서는 이제껏 이러한 솔루션을 경험하지 못했습니다.

    • Solutions

      SmartStruxure Lite를 구동하면 StruxureWare Building Expert가 HVAC, 조명 및 계측에 대한 프로그래밍 가능한 제어 및 연중무휴 모니터링 기능을 제공합니다. 라이선스 요금이 없는 소프트웨어인 StruxureWare Building Expert는 중소 빌딩의 안락함을 저해하지 않고 에너지 낭비를 줄여줍니다.

    • 가치 제안

      • 확장이 가능하므로 점진적으로 애플리케이션을 더 추가할 수 있습니다.
      • '플러그 앤 플레이' 디자인을 통해 애플리케이션이 빈틈없이 연결됩니다.
      • 공개 표준을 사용하므로 사실상 어떤 시스템에 대해서든 유연성이 보장됩니다.
    • 차별화

      • 로컬 및 원격 모니터링과 제어가 가능합니다.
      • 스크립팅 또는 그래픽 프로그래밍을 사용하여 완전히 프로그래밍이 가능합니다.
      • 통합된 장치를 위한 데이터 입력/출력에 액세스하여 제어합니다.
      • 독립형 솔루션 또는 더 큰 빌딩 관리 시스템에 통합합니다.
    대화하고 회의 중인 여성들

    모든 규모의 빌딩에 적합한 스마트 에너지 관리 솔루션

    어떤 규모의 빌딩에 대해 스마트 에너지 관리 기능을 사용할 수 없지만, 확장할 수는 있음
    슈나이더 일렉트릭의 빌딩 솔루션 포트폴리오 오퍼:

    • 응용 분야별 설비실 컨트롤러를 통해 간단하고 효율적인 HVAC 관리가 가능합니다.
    • SmartStruxure Lite 솔루션을 사용하는 HVAC 시스템의 핵심 가시성을 위한 무선 기술입니다.
    • 통합 조명 제어 및 사용 감지 센서는 사전 예방적인 에너지 관리를 보장합니다.
    • 클라우드 기반 빌딩 통찰력 솔루션을 통해 여러 현장의 기업 전체에서 가시성과 제어 기능을 확보합니다.
    • 확장성을 통해 대형 빌딩 관리 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다.
    • 필드 서비스에서 보고, 분석 및 최적화 전략이 제공됩니다.
    • 객실 제어를 위해 HVAC 및 조명을 호텔 자산 관리 시스템에 완벽하게 통합합니다.

    Benefits

    • Default Alternative Text


      탐색기 탭: 단일 네트워크 구성 페이지

      • 단일 페이지에 있는 MPM 구성 개체를 통해 시스템 설치 시 걸리는 시간과 필요한 클릭 횟수를 줄입니다.
    • Default Alternative Text


      탐색기 탭: 스케줄러 개체

      • 시간과 날짜에 따라 이벤트를 설정하고 이벤트를 건축 일정과 연계시킵니다.
    • Default Alternative Text


      탐색기 탭: 스크립팅 도구

      • 언어 "Lua"를 열고 스크립팅에 대한 실시간 응답을 지원합니다.
    • Default Alternative Text


      탐색기 탭: 그래픽 프로그래밍 도구

      • 기능 블록을 끌어서 놓아 제어 시퀀스를 구축합니다.
    • Default Alternative Text


      모니터링 탭: 대시보드

      • 에너지 소비량뿐 아니라 온도 및 조명 계전기 수치도 확인하십시오.