Struxureware for Healthcare

    Physicians rushing patient down corridor

    Challenges

    • 재무 과제 및 병원 효율성 관리 환자 안전 및 만족도 보장 빌딩 복잡성 관리, 병원 운영 및 관리 병원 보안 강화 규정 표준 준수
    • Solutions

      StruxureWare for Healthcare는 확장 가능한 플랫폼에서 사용자 지정 가능하지만 일관된 사용자 환경을 제공하여 언제 어디서든 적임자에게 올바른 정보를 전달함으로써 정보를 근거로 한 의사결정을 돕습니다.

    • 가치 제안

      2050년이 되면 전 세계의 노령 인구가 2배로 증가합니다. 각 병원에서는 이미 환자 간호 서비스를 제공하기 위해 필요한 자원을 찾느라 애쓰고 있습니다. 이런 시설에서는 어떻게 증가하는 수요를 감당할 수 있습니까? 그 처방은 바로 StruxureWare for Healthcare입니다.

    • 차별화

      StruxureWare for Healthcare는 여러 가지 애플리케이션을 고유의 방식으로 엮어 의료 시설에서 임상 데이터에 손쉽게 액세스하고 이를 시각적으로 확인할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 응급실부터 중역실까지 효율성과 비즈니스 성과를 최대화합니다.

    Default Alternative Text

    적용 분야

    슈나이더 일렉트릭만이 타의 추종을 불허하는 지원과 서비스 제공이 가능한 동급 최고의 소프트웨어와 하드웨어를 제공합니다. 이를 통해 의료 조직 전반의 비즈니스 성과가 개선되고 에너지 절약 효과가 증대됩니다. 공개된 표준지표를 통해 정보 처리 상호 운용을 보장하고 측정 가능한 솔루션의 유연성을 고양하며, 헬스케어 인프라 데이터에 대한 실시간 접근으로 의사결정과 성과를 개선합니다. 새로운 차원의 가시성과 제어 능력을 달성하고, 전과는 확연히 달라진 의료 설비를 올바로 관리할 수 있습니다.

    Benefits

    • 엑스레이와 지속 가능성에 대한 보고, 에너지 관리 소프트웨어, 헬스케어 솔루션과 관련한 병원 전반의 에너지 사용 개요를 확인하고 있는 두 남성

      에너지 관련 비용을 절감합니다.

    • 전기 설비를 점검하면서 기록 중인 기술자, 발전, 전기 에너지, 데이터 관리.

      신뢰할 수 있는 전력을 보장하고 복구 가능한 환경을 제공합니다.

    • 병원 복도에 서 있는 젊은 간호 학생과 인턴

      언제 어디서든 올바른 사용자에게 올바른 정보를 제공합니다.

    • 여러 대의 컴퓨터 모니터에 표시된 보안 시스템 이미지와 사이버 보안, 지속가능성에 관련된 보고 검사하는 작업자들

      전체적인 병원 보안 기능을 제공합니다.

    • 비즈니스 팀

      규정, 에너지 및 지속 가능성 목표를 충족시킵니다.