마이그레이션, 현대화 및 개조

  • FlexPod와 FlexPod Express는 조직의 에너지 효율성을 높이는 데 어떤 방식으로 기여할까요? 슈나이더 일렉트릭의 David O'Comin은 Schneider Express와 더불어 FlexPod Express와 FlexPod가 에너지 효율성 및 관리 용이성 향상과 관련해 고객들께 제공할 수 있는 주요 이점을 설명합니다.
  • 즉시 제공되는 NetShelter CX 서버룸 서버룸 구축은 얼마나 쉽습니까? 신속한 제공 시간 자체는 많은 것을 설명해주지 못합니다. 이 짧은 동영상에서 상자 캐비닛에 담긴 NetShelter CX 서버룸이 얼마나 간편하고 쉽게 제공되는지 알아보십시오.
  • 슈나이더 일렉트릭이 FlexPod와 FlexPod Express에 가치를 더하는 방법 슈나이더 일렉트릭의 David O'Comin은 강력한 제품을 더 강화해주는 FlexPod 및 FlexPod Express 솔루션을 통해 슈나이더 일렉트릭의 인프라가 고객에게 더해드리는 가치를 설명합니다.
  • 슈나이더 일렉트릭이 여러 요소로 감싼 Flexpod 슈나이더 일렉트릭은 FlexPod와 FlexPod Express를 적절한 랙 시스템 요소로 감싸 가치를 더했습니다. 이렇게 하면 FlexPod와 FlexPod Express를 적절한 환경에 신속히 배치하고 판매가를 늘리며 최종 사용자 투자액을 보호하는 데 도움이 됩니다.
  • 세계에서 가장 작은 서버룸 - NetShelter CX NetShelter CX는 개방된 사무실 환경에 맞춰 유연한 상자 캐비닛에 담은 안정적이고 방음 장치가 된 서버룸 솔루션으로 통념에 도전하고 있습니다. CX가 있으면 비용이 많이 들고 규모가 커서 공간을 많이 차지하는 네트워크실이나 서버룸을 보유할 필요가 없습니다.