Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

  • Natural gas processing plant, oils and gas, energy management

    내륙용 측정 및 계측장비

    Engineer and pipelines, reliability for secure power in industrial applications, oil and gas.

    Challenges

    측정 솔루션

    Foxboro Field Device 현장 장치는 우수한 분석 결과를 필요로 하는 까다로운 오일 및 가스 응용 분야에 적합합니다.

    • Solutions

      Foxboro Field Device는 경쟁 우위를 확보하고 운영 비용을 절감하며 수익을 향상하고자 하는 가스 생산업체에 있어 중요한 선택사항입니다. 슈나이더 일렉트릭은 주요 가스전 응용 분야에서 중요한 차이를 실현하는 고유한 측정 솔루션을 제공합니다.
    • Benefits

      • 실시간 결과
      • 실행 가능한 결과    
      • 최적의 유정 생산성
      • 운영 탁월성
      • 저렴한 구축 및 운영 비용
      • 손쉬운 설치
    • Differentiation

      • 동급 최고의 성능
      • 우수한 절감 및 가치
      • 기존 장비와의 호환성
      • 간편한 사용
      • 최저 총소유비용
    기본 대체 텍스트

    적용 분야

    LNG 및 가스 솔루션 더 보기

    Benefits

    • 주가 하락을 지켜보는 증권 브로커, 지속 가능성 보고.
      유지보수 필요성이 적고 가동 중단 시간이 짧은 내구성 있는 유속 측정 솔루션.
    • 과녁 중심에 갓 명중한 화살 하나
      현장에서 입증된 기술로 뛰어난 신뢰성 및 성능 확보.
    • 시계를 들고 있는 회사원의 모습, 재무, 비즈니스 성과 관리.
      정확한 가스 유속 측정.