신뢰할 수 있는 측정을 위한 계측장비

Oil-worker, engineer, in close-ups, with large oil refinery industry in background, oil and gas.

Challenges

Foxboro 필드 디바이스 제품은 압력, 온도, 흐름, 깊이, 액체 분석 및 밸브 포지셔너의 고성능 측정을 필요로 하는 까다로운 오일 및 가스 적용 분야에 적합합니다.
  • Solutions

    Foxboro 필드 디바이스는 경쟁 우위를 확보하고 운영 비용을 절감하며 수익을 향상하고자 하는 정제공장 및 석유 화학 생산업체에 있어 중요한 선택사항입니다. 슈나이더 일렉트릭은 주요 유전 적용 분야에서 다른 솔루션들에 비해 큰 차이를 보이는 고유한 측정 솔루션을 제공합니다.

  • Value Proposition

    • 실시간으로 측정 가능한 결과
    • 적용 가능한 정보
    • 생산 최적화
    • 탁월한 운영
    • 합리적인 비용으로 구축 및 운영
    • 간편한 설치 및 사용
  • Differentiation

    • 최고의 장비 수명
    • 최고의 성능
    • 우수한 절감 및 가치 제공
    • 기존 계측장비와의 호환성
    • 뛰어난 편의성
    • 장기 보증
    • 최저 총소유비용
엔지니어 및 파이프라인, 산업 분야의 안전한 전력을 위한 신뢰성, 오일 및 가스

정제 및 석유 화학용 솔루션 더 보기

Benefits

  • 과녁 중심에 갓 명중한 화살 하나

    기체 유량

    Foxboro 증압기는 기체 유량 속도에 대한 정확하고 경제적인 측정을 제공합니다.
  • 시간은 돈, 재무, 시간 관리, 지속 가능성

    생산 분리기/염수 처분

    액체 및 산출된 물을 매우 정확하게 측정합니다.
  • 기본 대체 텍스트

    흐름 측정 솔루션

    Foxboro 소용돌이 유량계는 유량 측정을 위한 견고한 솔루션입니다.