Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

  • Refinery illuminated at night, energy management

    정제 및 석유 화학 프로세스 안전성

    Engineer overseeing factory floor, machine control, facility management.

    Challenges

    사고를 사전에 방지하는 완벽한 솔루션

    정제공장 및 석유 화학 공장에는 위험 및 유해 요소를 관리하고 예정되지 않은 가동 중단 시간을 방지하며 프로세스 가동 시간을 최대화하는 검증된 안전 솔루션이 필요합니다. 안전 시스템은 다양한 주요 애플리케이션(ESD, F&G 등)을 제공하는 기능을 갖추고 있어야 합니다.

    프로세스 안전 수명 주기

    프로세스 안전 수명 주기
    • Solutions

      Triconex는 안전 시스템 부문에서 30년 이상의 경험을 통해 검증된 것처럼 안전 및 주요 제어 부문에서 검증된 실적을 보유한 유일한 안전 시스템으로 13,000개 이상의 시스템이 전 세계 안전 및 주요 제어 부문에서 설치되어 사용되고 있습니다.

    • Value Proposition

      • 신뢰할 수 있고 안전한 운영
      • 환경 및 규정 표준 준수
      • 자산 및 인명 안전
      • 최대 프로세스 가동 시간을 통해 생산 목표 충족 및 초과 달성
    • Differentiation

      • 신뢰할 수 있고 안전한 프로세스 안전 솔루션
      • TUV 인증 기능 안전 엔지니어로 이루어진 대규모 직원이 지원 제공
      • 특허받은 내결함성 TMR(Triple-Modular-Redundant) 컨트롤러
      • 프로세스 안전 부문에서 시장 점유율 1위의 리더
    문제 해결 기술자, 오일 및 가스

    정제 및 석유 화학용 솔루션 더 보기

    슈나이더 일렉트릭은 운영 위험 및 문제를 이해하고 있습니다. 파트너로서 슈나이더 일렉트릭은 운영 설계, 구현 및 장기적인 유지를 지원할 수 있습니다. 슈나이더 일렉트릭은 다양한 기술, 전문성 및 서비스를 바탕으로 이를 달성합니다. 또한 현재와 미래에 귀사 비즈니스에 적합한 프로세스 안전 솔루션을 생성할 수 있습니다.

    Benefits

    • '솔루션'이라고 말하는 키보드 키의 키워드, 비즈니스 솔루션

      높은 수준의 안전 무결성: 비상 안전 정지 시 사용하도록 설계된 시스템 또는 안전 무결성 수준 1, 2 또는 3을 필요로 하는 기타 주요 애플리케이션입니다.

    • 하늘을 향하고 있는 크롬 화살표, 위를 가리키는 화살표, 에너지 효율성

      고가용성: TMR 시스템은 최대 3개의 기본 프로세서를 사용하여 무중단 제어를 보장합니다.

    • 시간은 돈, 재무, 시간 관리, 지속 가능성

      유지보수 비용 절감: 광범위한 내장형 진단 기능이 있는 소프트웨어 도구가 교체 가능한 현장 모듈의 결함을 자동으로 찾아냅니다.