브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

스마트 병실 관리

오늘날의 당면 과제를 해결하는 솔루션

1,000만 명 2030년까지 의료 인력 부족 전망
5% 전 세계 온실가스 배출량 중 의료 부문이 차지하는 비중²
~43% 의료 기관에서 고품질의 경험을 제공한다고 생각하는 환자의 비율³
체류 기간 단축 환자의 실내 온도, 조명, 블라인드에 대한 맞춤형 제어, 소음 수준 모니터링, 간호사 호출 및 길 찾기 서비스를 제공하여 경험을 향상합니다.
직원 만족도 향상 간소화된 워크플로우로 숙련된 직원을 유지하고 간호사 호출과 경보 피로로 인한 번아웃을 줄입니다. 인체 감지 센서는 환자 낙상을 방지하고 야간 시간대의 비정상 활동을 모니터링하는 데 도움을 줍니다.
건강한 환경 조성 ASHRAE 170과 같은 표준에 따라 공기 중 오염 물질을 방지하기 위해 신선한 공기 흐름과 순환을 통해 치유 환경을 제어하고 최적화합니다.
효율성 극대화 통합 설비 관리 및 간호/임상 시스템, 일반 병실 관리 제어 전략을 통해 운영 비용을 줄이고 에너지 효율을 높입니다.

모든 고객에게 가치 제공

  • 환자, 직원 및 방문자의 안전, 고품질 환자 치료 및 데이터 프라이버시를 보장합니다.
  • 환경 및 규정 준수 문제를 준수하면서 설비의 재정 건전성과 안정성을 확보합니다.
  • 우수한 의료 인재를 유치하고, 채용하며, 지속적으로 유지할 수 있습니다.
  • 의료 설비 소유자가 디지털, 유연성 및 확장 가능한 솔루션으로 더 나은 환자 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.
  • 중복 게이트웨이, 하드웨어 및 모듈형 구성 요소 없이 내재 탄소 배출량을 줄입니다.
  • 포괄적인 솔루션과 고객의 타사 시스템 및 IoT 클라우드와의 간편한 통합을 통해 건설 단계와 운영 단계 모두에서 기대를 뛰어넘는 성과를 달성하십시오.
  • 광범위한 의료 설비 환경에서 스마트 룸 제어를 위한 간단한 설치와 확장 가능한 모듈형 솔루션으로 설비 가동 시간과 연속성을 보장합니다.
  • BMS(빌딩 관리 시스템) 수준의 통합 설비 관리를 통해 운영 비용을 절감하여 모든 병실 시스템에 대한 통찰력을 제공합니다.
  • 병실 점유율 상태에 따라 여러 방식 또는 현장으로 병실을 구성합니다.
  • BMS(빌딩 관리 시스템) 수준에서 임상 시스템을 통합하여 효율적인 시스템 운영을 보장하고 실제 병실 점유율과 유지보수를 조정합니다.
  • 편리한 단일 플랫폼과 EcoStruxure 빌딩 운영에 대한 간단한 통합을 통해 전체 설비를 관리하고 실행 가능한 통찰력을 얻으십시오.
  • 병실 상태에 따른 다양한 방식이나 상황으로 공간을 구성합니다.
  • 신속한 시장 출시: 빠르게 설치하고 일상 업무에 대한 중단이나 다운타임을 최소화합니다.
  • 솔루션을 맞춤화하고 쉽게 확장하여 역동적인 의료 설비 공간 및 기술 관련 요구 사항을 충족합니다.

  • 제품 문서
  • 소프트웨어 다운로드
  • 제품 선택기
  • 제품 대체 및 교체
  • 지원 및 연락처 센터
  • 영업소 검색
  • 견적 받기
  • 슈나이더 일렉트릭 커뮤니티
  • 채용
  • 회사 소개
  • 부정 행위 보고
  • 접근성
  • 뉴스룸
  • 투자자
  • Ecostruxure
  • 작업 검색
  • 블로그
  • 개인정보 취급방침
  • 쿠키 공지
  • 사용 약관
  • Change your cookie settings