SmartStruxure™ Lite 솔루션

    Default Alternative Text

    Challenges

    효율성과 시설 제약 간 균형 유지 

    HVAC는 상용 빌딩에서 가장 큰 비용을 차지하는 경우가 많으며 조명 및 계측과 결합되어 운영 비용을 급등하게 만들 수 있습니다. 시설 관리자에게는 낭비를 줄이고 편리함을 개선하면서 빠른 ROI를 제공하는 솔루션이 필요합니다. 이건 쉬운 일이 아닙니다. 지금까지는요.

    StruxureWare™ Building Expert 기반

    SmartStruxure Lite 솔루션, StruxureWare™ Building Expert 기반
    • Solutions

      SmartStruxure Lite는 중소 빌딩을 위해 설계된 합리적인 비용의 솔루션입니다. 안락함을 제공하며 에너지 비용을 즉시 절감합니다. 대형 빌딩에만 적용할 수 있었던 솔루션을 중소형 빌딩에도 적용할 수 있습니다.

    • Value Proposition


      • 안락함을 높이고 에너지 비용을 관리하여 순수익을 높입니다.
      • 효율성을 최대화하고 탄소 배출량을 줄이는 최첨단 솔루션입니다.
      • 합리적인 비용으로 비즈니스와 함께 성장하는 솔루션이 ROI를 높입니다.
    • Differentiation


      • 수상 경력이 있는 빌딩 관리 솔루션
      • 빠른 시간 내 ROI 검증
      • 업계 최고의 무선 기술을 통해 간편하게 확장 가능
      • 내장형 기능이 현재와 미래의 예방적 조치를 위한 데이터 분석 지원
    현대적인 고층 유리 빌딩

    모든 규모의 빌딩을 위한 스마트한 에너지 성능 관리

    모든 규모의 빌딩을 위한 스마트한 에너지 성능 관리를 사용할 수 있으며
    슈나이더 일렉트릭의 빌딩 솔루션 포트폴리오를 통해 확장할 수 있습니다.

    • 적용 분야별 설비실 컨트롤러를 통해 간단하고 효율적인 HVAC 관리가 가능합니다.
    • SmartStruxure Lite 솔루션을 사용하는 HVAC 시스템의 핵심 가시성을 위한 무선 기술입니다.
    • 통합 조명 제어 및 사용 감지 센서는 예방적인 에너지 성능 관리를 보장합니다.
    • 클라우드 기반 빌딩 인사이트 솔루션을 통해 여러 현장의 기업 전체에서 가시성과 제어 기능을 확보합니다.
    • 확장성을 통해 대형 빌딩 관리 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다.
    • 필드 서비스에서 보고, 분석 및 최적화 전략이 제공됩니다.
    • 객실 제어를 위해 HVAC 및 조명을 호텔 자산 관리 시스템에 완벽하게 통합합니다.

    Benefits

    • 호텔 방에서 잡지를 읽고 있는 여성

      • 유연성. 빌딩의 고유한 요구 충족
      • 비용 효율적. 저렴한 설치 비용 및 신속한 ROI
    • 학생을 돕고 있는 교사

      • 비해체성. 중단을 최소화하는 무선 기술
      • 손쉬운 개조 손쉬운 설치 - 새로운 배선 없음
    • 멋진 사무실에 있는 회사원

      • 효율성. 고유한 요구사항에 맞춤
      • 확장성. 투자의 미래를 보증하는 개방형 표준