Основанная в 1920 году, компания Merlin Gerin первоначально специализировалась на масляных автоматических выключателях среднего и высокого напряжения. Компания быстро росла, постоянно инвестируя в инновации, пока не была приобретена компанией Schneider в 1992 году.
Ключевые даты
- 1920 г.
Поль-Луи Мерлин (Paul-Louis Merlin) и Гастон Жерин (Gaston Gerin) создали предприятие по производству электрооборудования в Гренобле.
- 1921 г.
В Гренобле была построена лаборатория Volta для проведения испытаний на безопасность высоковольтных изделий и оборудования; в 1930-х годах было достигнуто максимальное испытательное напряжение 800 кВ.
- 1929 г.
В Гренобле открывается электротехническое училище Поля-Луи Мерлина.
- 1937 г.
Компания Merlin Gerin изобретает пневматический автоматический выключатель, более надежный и безопасный по сравнению с масляным.
- 1946 г.
В производство запущен первый автоматический выключатель Merlin Gerin, рассчитанный на 10 000 А и 15 000 В.
- 1951 г.
Выпускается первая серия низковольтных автоматических выключателей Compact по лицензии Westinghouse.
- 1972 г.
Выпускается миниатюрный низковольтный автоматический выключатель F32 для жилых домов.
- 1974 г.
Выпускается модульная система защиты Multi 9, предшественник Acti 9 и Resi 9.
- 1986 г.
Выпускается автоматический выключатель в литом корпусе MasterPact на 800–6300 A.
История компании Schneider Electric
Узнайте больше о нашей истории и других брендах, которые являются частью Schneider Electric сегодня.