Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Why does the high horsepower Altivar 58 V5.1 drive and a V4.1 keypad display the INI fault?
Issue:
The high horsepower Altivar 58, with software version V5.1 gives a INI fault on a V4.1 keypad display.

Product Line:
ATV58

Environment:
Keypad

Cause:
n/a

Resolution:
The high HP ATV58 drives require the use of V5.1 keypads. They will not work with earlier version keypads and will cause this error. Note the compatibility chart, in the beginning of the ATV58 keypad programming manual. These keypads have been obsoleted and are no longer available.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки