Да, расцепитель Micrologic 5.x A/E автоматического выключателя Compact NSX обеспечивает индикацию тока и типа повреждения. Для считывания данных параметров после того, как аппарат сработал, к расцепителю Micrologic 5 должен быть подключен внешний модуль питания, обеспечивающий на выходе 24 V DC. Референсы и описание различных модулей питания 24 V DC приведены в каталоге Compact NSX. Возможные типы повреждений, при которых происходит отключение Compact NSX с расцепителем Micrologic 5 - срабатывание при перегрузке (превышение уставки Ir), срабатывание селективной токовой отсечки (превышение уставки Isd), срабатывание мгновенной токовой отсечки (превышение уставки Ii). При этом следует обратить внимание на то, что на дисплее Micrologic 5 для Ir будет показано действующее значение тока, а для Isd и Ii будет отображаться не действующее, а пиковое значение тока, которое больше действующего значения примерно в 1,4 раза.
При отсутствии вспомогательного питания 24VDC, блок Micrologic не может производить регистрацию отключений вызванных коротким замыканием сразу после его включения или при отсутствии до этого тока в силовых цепях достаточного для активации блока Micrologic. Это вызвано тем, что электронная схема защиты включается очень быстро (достаточно чтобы подать команду расцепления уже через 10мс при превышении уставки Ii), а
коммуникационный микроконтроллер регистрирующий события требует около 1 секунды для загрузки.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан