Micrologic 6.3E производит измерения основных электрических параметров, в том числе и напряжений. Перечень измеряемых параметров указан на стр А-41, А-43 каталога Compact NSX. Для считывания и передачи измеряемых параметров NSX должен быть оборудован опцией Com Modbus. Необходимое оборудование для этого приведено на стр. А-58, А-59 каталога Compact NSX. Для измерения фазных напряжений (фаза – нейтраль) и мощностей, при использовании 3 полюсного NSX в сети с распределенной нейтралью, должна быть подключена функция ENVT - внешний разъем напряжения нейтрали стр. А-62 каталога Compact NSX.