{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
Какие Ethernet коммутаторы Вы рекомендуете применять для сети Quantum ERIO? Можно ли применять другие коммутаторы других производителей - Hirschmann, Моха и т.д?
Вопрос: - Какие Ethernet коммутаторы Вы рекомендуете применять для сети Quantum Ethernet Redundant Input Output (ERIO)?  Можно ли применять другие коммутаторы других производителей - Hirschmann, Моха и т.д?

Среда/Окружение/Версии: - Коммутаторы DRS Connexium, все версии Firmware..

Ответ: -  Мы рекомендуем коммутаторы ConneXium, позволяющие находясь в основном кольце ERIO , осуществлять подключение устройств в дополнительные кольца.

Вот типы коммутаторов (с индексом 1 в конце референса):

TCSESM083F23F1

TCSESM063F2CU1

TCSESM063F2CS1

Коммутаторы с индексом 0 в конце референса  можно использовать  для подключения отдельных DIO устройств, но не в основном или дополнительных кольцах Ethernet .

Кроме того, Schneider Electric предоставляет для коммутаторов, используемых в ERIO системе ,библиотеку файлов готовых конфигураций. В зависимости от топологии сети в которой используется коммутатор, Вы можете просто загрузить требуемую конфигурацию, что избавляет Вас от необходимости самостоятельно настраивать (параметрировать) каждый из них. Готовые файлы конфигураций поставляются в папке \Extras\Config DRS дистрибутива Unity Pro XL начиная с версии v7.0 или на наших сайтах.

По поводу возможности работы в двух кольцах коммутаторов других производителей - подобных тестов не проводилось.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: