Приборы ION7330 ION7350 поддерживают следующие протоколы:
На портах RS-485 --- протоколы ION, Modbus RTU and DNP 3.0.
На оптическом порту (при наличии дисплея) --- протоколы ION, Modbus RTU and DNP 3.0.
На порту Ethernet (при его наличии) --- ION, modbus RTU over TCP, Modbus TCP, EtherGate, http, telnet, smtp.
На модемном порту (при его наличии) --- ION, Modbus RTU or DNP 3.0 , ModemGate
!!! Внимание:
При наличии порта Ethernet второй порт COM2 RS485 используется только для шлюза EtherGate (т.е., как шлюз Ethernet/RS485).