Issue
2-wire RS-485 serial communication available on the CM2000 series meters
Product Line
CM2000 series
Environment
Communications, RS-485
Resolution
A CM2000 can only do 4 Wire RS-485 communications. A 2 to 4 wire converter (such as a CNV-100) is required in order to add a CM2000 to a 2 wire daisychain.
2-wire RS-485 serial communication available on the CM2000 series meters
Product Line
CM2000 series
Environment
Communications, RS-485
Resolution
A CM2000 can only do 4 Wire RS-485 communications. A 2 to 4 wire converter (such as a CNV-100) is required in order to add a CM2000 to a 2 wire daisychain.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.