Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Unity help incorrectly states that the outputs on the BMXDDI1602 are isolated.
Issue
Unity help incorrectly states that the outputs on the BMXDDI1602 are isolated.

Product Line
x80 Modules, EcoStruxure Control Expert (formerly known as Unity Pro)

Environment
Windows 7 Professional, Unity Pro 8.1, BMXDDI1602.

Resolution
  • Unity help incorrectly shows that the outputs on the BMXDDI1602 are isolated.



  • The wiring diagram from the user manual correctly shows the outputs as not being isolated.


Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки