При неисправной работе платы сетевого управления второго поколения (AP9630, AP 9631) первоначально рекомендуется проверить статус платы через командную строку.
Для этого заходим: Пуск -> CMD -> Telnet ip -> Вводим данные для входа (логин и пароль) -> проверяем статусы платы :
При исправной работе статусы P N A должны быть со знаком “+”
Описание статусов :
Для этого заходим: Пуск -> CMD -> Telnet ip -> Вводим данные для входа (логин и пароль) -> проверяем статусы платы :
При исправной работе статусы P N A должны быть со знаком “+”
Описание статусов :
P+ | Операционная система (AOS) работает нормально. | ||
Толь- ко IPv4 | Толь- ко IPv6 | IPv4 и IPv6* | Описание |
N+ | N6+ | N4+ N6+ | Сеть работает нормально. |
N? | N6? | N4? N6? | Выполняется цикл запроса BOOTP. |
N– | N6– | N4- N6- | Сбой ПСУ при подключении к сети. |
N! | N6! | N4! N6! | Другое устройство использует IP-адрес ПСУ. |
* Значения N4 и N6 могут отличаться. У Вас может быть, например N4– N6+. | |||
A+ | Приложение работает нормально. | ||
A– | Приложение дает неверную контрольную сумму. | ||
A? | Происходит инициализация приложения. | ||
A! | Приложение несовместимо с операционной системой AOS. | ||
Если P+ не отображается, обратитесь в отдел поддержки клиентов. |