eXLhoist uses an automatic frequency hopping algorithm and TDMA (Time Division Multiple Access) similar as a GSM 2G or 3G or similar to Bluetooth.The system is a plug and play solution.You don't need any channel allocation with eXLhoist, that's one of the main advantage of eXLhoist in comparison to many competitors.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.