{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
Can the ATV320 be used for single phase input to run a three phase motor?

Article available in these languages: Испанский

Issue:
ATV320 single phase supply to a three phase motor

Product Line:
ATV320, Altivar 320 Machine drive

Environment:
All models

Cause:
Short circuit and HP ratings for VFDs supplied with single phase power.

Resolution:
Yes, the ATV320 is suitable for single phase supply to three phase motors.  See the information included in the Getting Started Annex, document NVE21777 attached to select.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
ATV320_Getting_Started_Annex_NVE21777_07.pdf [199.09 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: