Product Line
ION8650
Environment
Hardware
Resolution
The input impedance on the IRIG-B port (red to black) is 450 kΩ. So for a 5 V input voltage, the current draw would be around 0.01 mA.
ION8650
Environment
Hardware
Resolution
The input impedance on the IRIG-B port (red to black) is 450 kΩ. So for a 5 V input voltage, the current draw would be around 0.01 mA.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.