undefined [object Object]
{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV320: влияние коэффициента фильтра SFC
При использовании закона управления двигателем CONF/FULL/DRC/Ctt=uuc регулирование скорости осуществляется ПИ-регулятором скорости.
Пропорциональный и интегральный коэффициенты регулятора определяют динамику регулирования скорости:
CONF/FULL/DRC: SPG и SIT.
Также структурная схема регулятора скорости содержит фильтр. Коэффициент фильтра SFC определяет реакцию регулятора на задание скорости.
При SFC=100% - минимум фильтрации.
При SFC=0% - максимум фильтрации.

Осциллограмма ниже показывает реакцию на скачок задания скорости. ПЧ осуществляет пуск на заданную скорость по рампе. Обратите внимание - при увеличении SFC система отрабатывает рампу разгона более точно.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: