{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
Altivar 312 Преобразователь частоты . Аналоговый вход Al1 0-10 В. Нужно что бы запуск происходил не от 0 В, а от 1 В. 1 - 10 В. возможно это? если возможно то как?
ВОПРОС:
Altivar 312 Преобразователь частоты . Аналоговый вход Al1 0-10 В. Нужно что бы запуск происходил не от 0 В, а от 1 В. 1 - 10 В. возможно это? если возможно то как?

Среда/Окружение/Версии: -
ATV312

РЕШЕНИЕ:
Это сделать невозможно.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: